结果:找到"串口通讯 数据解析 arduino ",相关内容979条
  • 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
  • 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏应用于充电桩的解决方案
  • 据数据显示,全球新能源汽车销量正大幅度增长,全球汽车电动化渗透率也由0.8%增长到7.74%,这不仅意味着汽车产业电动化浪潮的来临,也证实了我国新能源汽车行业正处于高速发展状态。随着电动汽车销售量与保有量的迅速增长,充电需求也持续攀升,在新基建政策的加持下,充电桩建设步入正轨并重回高速发展期。充电是新能源汽车补能的主流方式,也是构成新能源车产业的重要一环,充电问题被认为是解决电动汽车推广的“最后一公里”问题,对于推广发展新能源车来说,解决充电桩覆盖面问题是至关重要的。充电桩行业在大量充电需求的推动下完成了转型,各企业应在充电桩建设方面更多衡量终端用户体验感,就目前来说,充电桩行业门槛较低,产...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 充电桩 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-23 11:02:00
  • 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
  • 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏应用于智能炒菜机方案分享
  • 现代人追求高效品质生活的美好愿望以及社会科技的不断发展持续推动着一种新兴经济形态的出现,即懒人经济。懒人经济的崛起也成为智能家电行业新的增长引擎,自动炒菜机便是这一经济形态下的产物。对于很多居住于快节奏生活的一二线城市人来说,在辛苦工作一整天之余,还要消耗一到两个小时的时间来做饭,无疑是一件痛苦的事情,他们更愿意采取点外卖或者吃自热食品的方式来解决一顿晚餐。这样的方式虽然方便快捷,但在食材安全、卫生情况等问题上却令人担忧。自动炒菜机的出现不仅迎合了消费者追求高效品质生活的需求,更是解决了食材卫生、安全的健康难题,让没有时间烹饪的人们也可以安心享受健康的饭菜。随着人们消费能力不断上升,消费需求...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 屏 炒菜机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-15 10:42:00
  • 集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏助力破壁机智能升级
  • 在消费升级的大背景下,人们对品质生活的需求日益增长,豆浆机、搅拌机、榨汁机等小型家用厨电逐渐进入消费者视野。然而由于豆浆机与榨汁机产品功能单一,消费者购入后最终大部分闲置家中,使用频次较低,市场规模增长也不尽人意。集多种功能为一身的破壁机功能强大,一台破壁机具备榨豆浆、榨果蔬汁、搅拌粉碎、熬粥、制汤、研磨等多种功能,所以在功能的使用上,破壁机一机多用,化繁为简,既符合当下年轻一代消费人群快节奏的生活,又能解决大多数城市居住空间受限的弊端;既能提高人们生活品质,又满足了养生、健康等需求。如此看来,破壁机的市场发展空间充足,打造差异化是提高产品市场竞争力的关键点,为此启明智显带来了2.1寸旋钮屏...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 物联网 屏 破壁机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 16:51:00
  • 3.5寸串口屏在红酒柜上的应用方案
  • 近几年来,在消费大升级的背景下,在人们对健康品质生活追求的驱动下,一大批家电产品迅猛发展,纷纷想要在这片经济浪潮中占有一席之地。酒柜作为家电产品中相对高端的品类,也毫不例外地成为了人们消费能力提升的受益者。随着各种酒文化愈发普及,酒柜的市场需求量也在迅猛增长,生活水平的改善及中产人群的扩张,不仅推动了非刚性需求的高端家电购买意愿,同时也对高端家电的技术、容积等要素提出了更高的要求,人们的消费观念在朝着更理性化的方向升级,对高端家电需求并非只是单纯对高价格的追求,而是对家电本身的品质以及购买和使用过程中的体验的追求。对于自生产以来就被定位为高端产品的酒柜来说,未来的发展离不开高端消费人群的推动...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 信 酒柜 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-09 15:17:00
  • 串口通信问题
  • Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
  • SI24R12.4G校讯通技术支持资料
  • 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 校 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
  • 个人单片机项目
  • 本人想设计一电路板主要是采用C8051F或晶宏单片机,实现小信号的采集经处理后通过串口交换数据,同时也可以小信号放大后经0-5V模拟输出。主要接口:供电输入:DC24V需设计电路转换供整个板子及芯片工作的电压;小信号输入:硅光电池信号0-500mv需电路处理放大滤波防温飘等;(两路)=============================================信号输出:RS485(或RS232)主要将小信号处理后接一定的通讯协议输出,需单片机编程信号采集处理,运算,I/O控制,通信交互协议等;模拟输出:小信号放大处理后按0-5v输出(两路)供电输出:提供两路恒流源输出,驱动单波长...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: C8051采集与 发帖人:解逅咖啡 发帖时间:2017-12-24 15:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: